This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2702:带麦克风的基本IC

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/711884/pcm2702-basic-ic-with-microphone

部件号:PCM2702

请推荐具有 麦克风输入和 耳机输出且 符合USB 2.0 规范的基本IC。

如果我们为USB声卡选择IC with 1.1 (带USB连接的IC),是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sayali,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注!

    您可以看看PCM2912A,此设备可直接与麦克风连接,并将音频回放至立体声耳机。 此设备符合USB 2.0 ,但请记住,该部件是UAC1设备,这意味着支持的最大采样率为48kHz。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师