This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:测试TLV320AIC3104是否存在卡在故障位置

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/711066/tlv320aic3104-q1-testing-tlv320aic3104-for-stuck-at-faults

部件号:TLV320AIC3104-Q1

您好,

我们正在使用V93K测试仪测试TLV320AIC3104-Q1器件是否存在卡在故障(扫描)位置。 我们是否需要对某些寄存器进行编程,以使设备进入扫描测试模式。 目前,我们的模式具有以下寄存器设置。 这些设置是否正确,以测试设备是否进行扫描测试。 请帮助我们。

注册编号       #数据

注册表0        0000 1101

书记官处3.        0010 0000

书记官处13.       0000 1101

此致,

Santhoshkumar M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Santhoshkumar,

    我认为你的问题需要澄清。  AIC3104-Q1没有用于 故障监控的测试扫描功能。

    此设备具有一些 寄存器,这些寄存器将指示设备上是否发生某些问题,这些寄存器将一直保持,直到寄存器上的读取过程发生。 第0页的寄存器11表示编解码器上是否存在溢出,而第0页的寄存器96表示在HPOUT或HPCOM输出上是否检测到短路情况。

    您能否详细介绍您正在配置的寄存器?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Melendex Lopez,

    谢谢你的答复,我想再作一些澄清。 根据提供给我们的输入,我们提到这是一种数字扫描,用于测试使用160种模式/链的故障时的卡滞。 模式中的每个链都有DIN作为扫描输入,WCLK作为扫描输出引脚。 重置设备后,下面是我们在运行实际扫描模式之前设置的3个寄存器。

    注册编号 #数据

    注册表0 0000 1101

    书记官处3. 0010 0000

    书记官处13. 0000 1101

    "AIC3104-Q1没有故障监控的测试扫描功能。"
    请帮助理解上述要点。 它是否说明了TLV320AIC3104-Q1没有测试卡在故障时的功能?

    此致,
    Santhoshkumar M.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Santhoshkumar,

    感谢您提供更多信息。 我不熟悉您尝试进行的测试类型,因此我知道您尝试扫描编解码器本身的故障。 编解码器没有测试卡滞故障的功能。 我没有在这种类型的设备上执行此测试,所以我想知道这是否是音频编解码器的实际可能。 DIN用作DAC中的数字数据,WCLK用作帧时钟,我看不到使用它们扫描设备故障的方法。 您是否有提供这些输入的任何文档或信息?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师