主题中讨论的其他部件:TINA-TI,
工具/软件:TINA-TI或Spice模型
大家好,
请告诉我们在哪里可以获得TLV320AIC3104-Q1的TINA模型文件,以便进行模拟和查看。 我们正在使用V93K ATE测试此设备,但未获得正确输出。 请帮助我们
此致,
Santhoshkumar M.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TINA-TI或Spice模型
大家好,
请告诉我们在哪里可以获得TLV320AIC3104-Q1的TINA模型文件,以便进行模拟和查看。 我们正在使用V93K ATE测试此设备,但未获得正确输出。 请帮助我们
此致,
Santhoshkumar M.
您好Steve:
感谢您的回复。 我们正在使用自动测试设备(ATE)- V93K (高级)测试TLV320AIC3104-Q1。 我们在从属模式下使用设备(显然ATE是主设备)。 为了检查ADC的工作情况,我们计划将1KHz (984Hz)音调(1.414 Vp-p)正弦波输入提供给(Line1LP, Line1LM),(Line1RP)差分对,并在DOUT引脚上获取转换后的输出。
请回答以下问题:
1.连接设备后,我们观察到输入端的偏移为1.21V (使用示波器探测)。 此班次是否由设备引起? 有什么特殊原因?
2.每个输入处0V差动输入的转换ADC输出是什么? 所有16位都应该变为'0'。 (0x0000)?
3.若否,器件是否正尝试将-1至1V的峰值输入转换为0至2V,并以3.3V的满量程电压进行转换?
我们尝试在输入端提供0V,0.5V,1V,1.5V,2V,2.5V,3V直流电压电平,并尝试转换。 所有这些电压的响应都围绕数字代码6.5万(dec).(~ FDE8)。
请注意此处的注册设置并帮助我们。
|
注册地址
|
数据
|
说明
|
|
0000 0111 (07)
|
0000 1010 (0A)
|
1.FS=48Hz 2.ADC和DAC双速率已禁用
3.播放左右DAC数据路径
|
|
0000 1001 (09)
|
0100 0000 (40)
|
1.串行数据总线使用DSP模式 2.字的长度为16位 3.重新同步无需软静音频道即可完成
|
|
0000 1010 (10)
|
0000 0001(01)
|
数据偏移设置为1位时钟
|
|
0000 1111 (15)
|
0000 (00)
|
1.左ADC PGA未静音 2.左ADC PGA增益设置为0dB
|
|
0001 0000 (16)
|
0000 (00)
|
1.右侧ADC PGA未静音 2.右侧ADC PGA增益设置为0dB
|
|
0001 0011 (19)
|
1000 0111 (87)
|
1.Line1LP和Line1LM配置为完全不同模式
2.输入电平控制增益-0dB (这将LINE1L连接到左侧ADC PGA混合)
3.禁用左ADC PGA软步进
4.左ADC通道已通电
|
|
0001 0110 (22)
|
1000 0111 (87)
|
1.Line1RP 和Line1RM配置为完全不同模式 2. 输入电平控制增益-0dB (这将LINE1R连接到右ADC PGA混合)
3.禁用右ADC PGA软步进
4.右侧ADC通道已通电
|
|
0001 1001 (25)
|
1000 0000 (80)
|
1.MICBIAS输出电压为2.5V
|
|
0010 0101 (37)
|
1100 0000 (C0)
|
1.左右DAC通电
2.HPLCOM配置为HPLOUT的差分
|
|
0010 1011 (43)
|
0000 (00)
|
左DAC通道未静音
2.左DAC数字音量控制增益设置为0dB
|
|
0010 1100 (44)
|
0000 (00)
|
1.右侧DAC通道未静音
2.右DAC数字音量控制增益设置为0dB
|
|
0101 0110 (86)
|
0000 1101 (0D)
|
1.LEFT输出电平控制增益设置为0dB
2.LEFT LOP/M未静音
3.LEFT的所有编程增益LOP/M已应用 4.LEFT LOP/M已完全通电
|
|
0101 1101 (93)
|
0000 1101 (0D)
|
1.Rright_LOP/M输出电平控制增益设置为0dB 2.Rright_LOP/M未静音
3.所有编程的右LOP/M增益均已应用 4.右LOP/M已完全通电
|
|
0101 0010 (82)
|
1000 0000 (80)
|
1.DAC_L1被路由到LEFT LOP/M 2.DAC_L1到LEFT LOP/M模拟音量控制
用于7位寄存器设置与模拟增益值 |
|
0101 1100 (92)
|
1000 0000 (80)
|
1.DAC_R1路由到Rright_LOP/M 2.DAC_R1到Rright_LOP/M模拟音量控制
用于7位寄存器设置与模拟增益值 |
谢谢!
Santhoshkumar M.
| 注册地址 | 数据 | 说明 |
| 0000 0111 (07) | 0000 1010 (0A) | 1.FS=48Hz 2.ADC和DAC双速率禁用 3.播放左右DAC数据路径 |
| 0000 1001 (09) | 0100 0000 (40) | 1.串行数据总线使用DSP模式 2.字长为16位 3.重新同步无需软静音频道即可完成 |
| 0000 1010 (10) | 0000 0001(01) | 数据偏移设置为1位时钟 |
| 0000 1111 (15) | 0000 (00) | 1.左ADC PGA未静音 2.左ADC PGA增益设置为0dB |
| 0001 0000 (16) | 0000 (00) | 1.右侧ADC PGA未静音 2.右侧ADC PGA增益设置为0dB |
| 0001 0011 (19) | 1000 0111 (87) | 1.线路1LP和线路1LM配置为完全不同模式 2.输入电平控制增益-0dB (这将LINE1L连接到左侧ADC PGA混合) 3.左ADC PGA软步进已禁用 4.左ADC通道已通电 |
| 0001 0110 (22) | 1000 0111 (87) | 1.Line1RP 和Line1RM配置为完全不同模式 2. 输入电平控制增益-0dB (这将LINE1R连接到右侧ADC PGA混合) 3.右侧ADC PGA软步进已禁用 4.右侧ADC通道已通电 |
| 0001 1001 (25) | 1000 0000 (80) | 1.MICBIAS输出电压为2.5V |
| 0010 0101 (37) | 1100 0000 (C0) | 1.左右DAC通电 2. HPLCOM配置为HPLOUT的差分 |
| 0010 1011 (43) | 0000 (00) | 1.左DAC通道未静音 2.左DAC数字音量控制增益设置为0dB |
| 0010 1100 (44) | 0000 (00) | 1.右侧DAC通道未静音 2.右侧DAC数字音量控制增益设置为0dB |
| 0101 0110 (86) | 0000 1101 (0D) | 1.LEFT输出电平控制增益设置为0dB 2.LET_LOP/M未静音 3.LETD_LOP/M的所有编程增益均已应用 4.LET_LOP/M已完全通电 |
| 0101 1101 (93) | 0000 1101 (0D) | 1.Rright_LOP/M输出电平控制增益设置为0dB 2.Rright_LOP/M未静音 3.Rright_LOP/M的所有编程增益均已应用 4.Rright_LOP/M已完全通电 |
| 0101 0010 (82) | 1000 0000 (80) | 1.DAC_L1被路由到LEFT LOP/M 2.DAC_L1到LEFT LOP/M模拟音量控制 用于7位寄存器设置与模拟增益值 |
| 0101 1100 (92) | 1000 0000 (80) | 1.DAC_R1路由到Rright_LOP/M 2.DAC_R1到Rright_LOP/M模拟音量控制 用于7位寄存器设置与模拟增益值 |