请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPA3255 您好,
我们面临与相关主题类似的问题(https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/58.2447万?TPA3255-Channel-C-D-load-Instability-problem)3255)
有关所附PDF的详细信息问题,请参阅。
谨致问候
Marc Iegen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们面临与相关主题类似的问题(https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/58.2447万?TPA3255-Channel-C-D-load-Instability-problem)3255)
有关所附PDF的详细信息问题,请参阅。
谨致问候
Marc Iegen
Justin,您好!
是的,找到了解决方案。
但为什么让芯片开发人员VBG如此敏感? 或者其他方面:为什么VBG不够稳定?
为什么这些问题只在PBTL模式中出现?
TPA3255 EVM的布局在这方面也不完美。 无论PBTL(是否有效)是否起作用,似乎都是巧合。
TPA3255s数据表仍然是REV A。其中没有任何提示表明将阻塞C连接至GND至关重要。
我认为TI可以做得更好...
Marc
您好,Marc,
仅当TPA3255的输入钝化布局没有短路径返回TPA3255的引脚12和13时,才会出现此问题。 这种问题可能会在BTL和PBTL中发生,我认为这种情况仅发生在您的PBTL设计中,原因是您的BTL和PBTL布局之间的输入被动布局不同。
正确的做法是,我们应该在文档中添加一些重点,以提及在创建主板布局时管理参考引脚的接地回路电流的重要性。
Justin