This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255 A在扬声器断开连接的情况下保持1-2秒... ?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/711903/tpa3255-tpa3255-amp-with-disconnected-speaker-for-1-2-seconds

部件号:TPA3255

您好,

 是否可以在断开负载的情况下为TPA3255 A供电1-2秒(延时继电器...) 要防止扬声器上弹出“启动”提示

提前感谢您的参与,

埃米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emil,

    这是一个有趣的想法,它可能有助于防止amp-Bring-up pop,但您也可以添加一个额外的pop。 继电器连接时,SPK+和SPK-节点均应已充电至PVDD/2 (这是电流-上升pop),但如果继电器在SPK+和SPK-的同时未完全关闭,则扬声器至GND的寄生电容可能会导致额外的pop。

    另一件需要注意的事情是输出电流的巨大量,因为继电器必须在输出路径中。 继电器的RDSON可能会导致THD出现问题,或者继电器可能会发热到故障点。

    或许仍然值得尝试一下原型。

    此致,

    -Adam