This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5243:永久内存

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/718107/pcm5243-permanent-memory

主题:PCM5242中讨论的其他部件

你(们)好
能否告诉我是否有一个方案来使PCM 5242 miniDSP的内存永久化?
是否可以使用EPROM:24LC256-I / MS?
方案USB至12X微型工具套件
提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eugenio:

    PCM5242上的内存仅为易失性。 每次设备重启时,都需要重写系数。 可以使用EEPROM存储系数,但某种I2C主设备需要从EEPROM读取这些系数并将其写入PCM。 一个简单的MCU也可以做到这一点。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:
    太差了……
    谢谢。
    Eugenio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    我又回到了这个问题上。 是否可以使用TAS1020将系数写入PCM5242?

    提前感谢您的参与,

    Eugenio