This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC33:WIN CE驱动程序

Guru**** 2766435 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC33, TLV320AIC3254, TLV320AIC3262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/722066/tlv320aic33-win-ce-drivers

部件号:TLV320AIC33
主题中讨论的其他部件: TLV320AIC3254TLV320AIC3262

团队,  

我的客户希望 用我们的TLV320AIC33替换SGTL5000音频编解码器芯片。  

他们如何获得 Win CE 5.0 驱动程序?  

WEC7的最新驱动程序(Windows Embedded Compact 7,我们的设备操作系统)会更好。  

谢谢!

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是问这个问题的客户,具体来说,我们有兴趣评估的部件是TLV320AIC3254 (在芯片上具有DSP),我们希望在免提蓝牙解决方案中进行回声消除。 我们将为TLV320AIC3254部件寻找WinCE驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Manuel,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注。

    关于您的问题,我必须指出,目前我们不支持设备的驱动程序开发,因此很遗憾,我们没有AIC3254的WinCE驱动程序。  Web上提供了几个Linux驱动程序,我不熟悉操作系统集成的差异,但可能可以用作参考。

    另外,我需要补充的是,AIC3254的miniDSP的处理能力有限,因此它无法执行有效的回波抵消算法。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  TI是否提供了可执行的音频编解码器部件

    回波抵消?  另外,关于WinCE 5.0 驱动程序,似乎有一个来自的软件包
    包括WinCE 5.0 驱动程序支持的TI (应用报告SBAA153-2007年4月)。  我已尝试附加
    描述此标题的文字文档是“用于三星S3C244x处理器的TLV320AIC33 WinCE 5.0 驱动程序”
    我从TI获得此软件包?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Manuel,

    不幸的是,我们编解码器的miniDSP不适合执行有效的回波抵消算法,因此要在这类应用中使用它们,需要外部DSP。

    关于您提到的文档,它是很久以前开发的,围绕该开发的人员已不再在TI工作,但我们将检查驱动程序是否可用。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迭戈,
    关于TLV320AIC3262,此部件似乎具有更多的DSP处理功能(双miniDSP内核)。 此部分是否更有利于支持回波抵消。 对于此部件如何处理回波抵消,您是否有任何经验/建议?
    谢谢!
    Manuel Mallas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manuel

    目前,任何TI编解码器都不支持回音消除。

    此致,
    -Steve Wilson