This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:PurePath流程流可生成音/pcm5122EVM

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5122, PCM5142, PCM5122EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/711037/pcm5122-purepath-process-flow-to-generate-a-tone-pcm5122evm

部件号:PCM5122
主题中讨论的其他部件:BUREPATHSTUDIO,, PCM5142

大家好,

您能否提供基本的流程流PurepathStudio示例,以便在使用PCM5122EVM时生成提示音?

请提供*。pfw文件,我们将更改其参数,以便根据我们的项目规范(频率,振幅等...)生成提示音。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcos,您好!

    我将尝试一下。 我不确定PCM5122是否支持此功能,您可能需要使用PCM5142,因为它支持自定义流程。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还需要强调的是,我们要将生成的音频发送到DAC输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    测试pcm5122evm-u的最佳方法是什么,以便尽可能减少延迟组生成振幅和频率? 有一种提供1.2 .TS的模式。

    提前感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    切换至PCM5142时没有问题,因为我们使用 的是PCM5122/42EVM-U EVM。 请提供音频发生器示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcos,您好!

    所附为音频发生器示例。  流体中的零部件允许您设置振幅和频率。

    谢谢!

    保罗

    e2e.ti.com/.../ToneGenerator.zip