This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:TAS5731M寄存器0x0B,0x39和0x50的问题

Guru**** 2536200 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M, TAS5731, TAS5711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/710858/tas5731m-question-of-tas5731m-register-0x0b-0x39-and-0x50

部件号:TAS5731M
主题中讨论的其他部件: TAS5731TAS5711

您好,先生:

1.在TAS5731M GUI中 设置两个寄存器0x0B和0x39 (X0B 00,X39 00  00 00 00 00  00 00 00)我们 拥有的TAS5731数据表(SLOS726A-December 2011-Revised Septimber 2013),寄存器子地址0x0B和0x39被保留。 请澄清并提供关于这两个登记册的详细资料。 它们被设置为0x00。 这话什么意思?

2. TAS5731M GUI将0x00s写入0x50寄存器(银行交换控制)。  我们是否有更多关于此银行切换控制寄存器的信息? 如何使用它来设置Biquads?  我们总是读回0x0F 0x70 0x80 0x00,而不是  我们写给它的4个0x00。 向其写入4个0x00字节时,它会执行什么操作? 在设置以下Biquads寄存器之前,是否有在写入之后的延迟要求?

谢谢,此致,

陈耀恩
2018年20月07日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩,

    让我尽快回复您。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的跟进,Adam。 我将把我们由TAS5731M GUI生成的客户CFG脱机发送给Wayne Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩,

    GUI只是将默认值写入这些寄存器,不需要。

    至于银行切换,请参阅TAS5711数据表第36页,其行为相同。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议,Adam ...Wayne Chen