This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3144D2:请求TPA3144扬声器功放输出功率

Guru**** 2589710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3144D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/711366/tpa3144d2-asking-for-the-tpa3144-speaker-amp-output-power

部件号:TPA3144D2

大家好,
在PVDD 12V下,THD 1 % 的TPA3144是否可以驱动16欧姆扬声器约为5瓦?

如果不是,5Watt/16ohm扬声器的THD是什么?


巴西,
SHH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Scott:
    PVCC=12V和Load=16Ohm不能输出5W。 线性输出范围约为3.6W。 如果输入信号持续增加,则由于内部AGL,输出上仍然没有裁剪。 有关详细说明,请参阅TPA3144D2数据表中的9.3 4部分。 仅当超过最大AGL限制12dB时,输出才开始裁剪。 在这种情况下,由于12dB衰减,输入信号已经非常大。 在这种情况下,THD低于5瓦输出功率的10 % ,但这个数字实际上毫无意义。
    此致,
    郑少文