This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:如何设置可编程增益放大器(PGA)?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/710092/pcm2912a-how-to-setting-programmable-gain-amplifier-pga

部件号:PCM2912A

您好,

  我对PCM2912A的PGA函数设置有疑问。

  我使用的是Android平台,如何设置PGA功能?

  在数据表中,我可以看到有关此设置的任何信息。

  我只看到9.5。1.2 和9.3 5 - 9.3 8写关于PGA功能的文章。



     如何通过软件设置PGA?

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,吴,

    PCM2912A的PGA实际上由主机系统上的软件控制,无法手动更改编解码器上的PGA增益。 PGA级别可通过 操作系统的本机输入音量控制功能进行调整。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

       我知道使用OS Adjust,但我想知道是否有任何代码支持?  因为在数据表上无法看到任何代码信息。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,吴,

    数据表不提供任何特定于代码的支持,因为输入音量控制是在操作系统上完成的,并且是针对每个操作系统的。 我建议您查找特定步骤和配置,以更改您正在使用的操作系统上的USB Audio Class 1设备的输入音量。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师