请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/720824/tlv320aic3120-no-audio-output
部件号:TLV320AIC3120您好,
我使用 TLV320AIC3120,
但我听到的是微弱的咔嗒声,几乎听不到,但我需要更长的哔声。
我只需要此EVM来生成蜂鸣,我不使用I2S,而是使用I2C配置寄存器,
下面是我所做的配置
你能帮我解决这个问题吗?
#Select Page 0 w 30 00 00 # PLL_CLKIN = MCLK,CODEC _CLKIN = MCLK ###### MCLK=1 MHz ,带30 04 03和#0x07
# r=1,p=1;
W 30 05 92
# j=32
W 06 10
# D=0
W 07 00
W 08 00
# DAC指令集PRB_P25 w 30 3C 19 # NDAC on div=1 w 30 0B 82 # MDAC on div=2 w 30 0C 84 # DOSR =144 w 30 0D 00 w 30 0E 90 # DAC Volume -0dB w 30 41 30 # DAC mute off W 30 40 04 # DAC加电 w 30 3F 80 w 30 24 00 w 30 25 90
#选择Page 1 w 30 00 01 # Class d driver power up w 30 20 86
#DAC路由至混合器放大器
W 30 23 40 # D类路由启用 w 30 26 00 # D类输出驱动器静音关闭 w 30 2A 1C ###FS=50 kHz,Fin=1kHz。 # Select Page 0 w 30 00 00 # Beep length=004E20 w 30 49 00 w 30 4A 4E w 30 4B 20 # sin wave coeffi=1008 w 30 4C 10 w 30 4d 08 # cos wave coeffi=7EFD w 30 4E 7E w 30 4F FD # Beep generate 0 db w 30 47 80
谢谢!
Zanza