This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1642:OPA827,OPA2140 &OPA1642源阻抗和失真问题。

Guru**** 2439020 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2140, OPA827, OPA1642, OPA140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/710860/opa1642-opa827-opa2140-opa1642-source-impedance-and-distortion-issue

部件号:OPA1642
主题中讨论的其他部件:OPA2140OPA827OPA140

OPA827,OPA2140和OPA1642源阻抗和失真问题。
 
尊敬的先生/女士:
 
在查看数据表OPA1642时,我偶然了解了第8.1 章中的规格。4源阻抗和失真已发生显著变化;请查找随附的两个版本的数据表(OPA1642old和OPA1642new)。
 
2013年,我为我的一个客户购买了更多的OPA1642和OPA2140。 您会建议我如何辨别新版本的运算放大器OPA1642与旧版本的区别吗? 代码OPA1642在这两个方面似乎相同。
 
此外,您能否告诉我,高精度型运算放大器OPA2140是否实施了同样的技术变革? 如果是,我如何识别旧版本和新版本?
 
我从批发商那里购买了运算放大器,批发商可能拥有旧版本的OPA1642,OPA2140,OPA827,甚至在今天都在销售这些放大器,因此,我需要知道如何识别这些版本,以便能够相应地调整电路。
 
在我的电路中,我经常需要使用具有JFET输入的运算放大器,用于非反相配置和可变输入阻抗,在这种情况下,我无法实现输入阻抗匹配以保持低失真,例如在具有高和可变输入阻抗(人体可变电阻抗)的ECG输入放大器中。
 
大多数时候我都使用运算放大器OPA827,但是数据表中没有提到保持低失真的输入阻抗匹配;因此,我的问题是,电压随动件配置中的电路是否需要输入阻抗匹配来保持低失真。
 
目前,我需要在图1中的改进电路中使用运算放大器OPA1642和OPA2140。 (IC403,IC404)作为具有高输入阻抗的电压随动件。
除C417,C418,C423,C424,SO以外,改装电路中未使用耦合电容器, 最好使用运算放大器OPA2140,而不是IC404高精度版本。 作为替代方案,我使用的是具有低失真和非常好的直流参数的运算放大器LT1469,而不是IC403,IC404,但是,从噪声数值角度来看,最好使用具有良好直流参数的JFET输入运算放大器。
 
提前感谢您的参与和指导。
 
尊敬的:
 
Petr Novak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Petr:
    附件似乎无法正确发布,如果您可以重新发布它们,我很乐意查看这两个版本。
    在OPA1642中,电气方面没有任何变化。 以前的数据表版本可能在8.1 4节中有一个错误,该错误在以后的数据表版本中得到纠正。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,Petr说得对,OPA1642的设计肯定有了很大的变化。 另图8和10所示为:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Petr,Kai,
    我正在研究这个问题,下周初应该有一个更具体的答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Petr,Kai,

    自OPA1642发行以来,未对其进行芯片更改。 数据表修订版A和B中的图8和10可能是使用预生产硅来获取的,并使用了可能导致误导结果的测量方法,因此从数据表修订版C开始删除了这些曲线。

    OPA1642,OPA140和OPA827均使用类似的FET前端,其设计目的不是像传统FET输入架构那样展示非线性结电容。 考虑到这一点,匹配源电阻和反馈电阻不再是确保良好失真性能的关键(如OPA1642数据表中的图37所示)。