This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255交叉通话

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/720666/tpa3255-tpa3255-cross-talk

部件号:TPA3255

您好,现在,我们的客户使用TPA3255设计AS BTL (2.0 2*120W 4欧姆),他们现在可以按照 以下方法测试Cross Talk参数

F:10kHz  交叉通话= 50db

F:100Hz  交叉通话= 45db

但是,客户要求 Cross Talk 参数大于60dB,根据数据集,我们无法找到  Cross Talk   参数 说明;您能为    我们提供Cross Talk参数并提供一些建议来改进  Cross Talk?tks!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Darren:

    我认为可能存在导致串扰的布局/组件问题,因为我有EVM和AVR参考设计(224 mm x 125 mm 区域中的5个TPA3255器件),在1 kHz时串扰低于-90 dB。 客户是否测试了EVM上的电晕?

    我想看看布局,尝试查找可能导致电晕的任何当前返回路径或无源。 他们使用哪种类型的电感器?

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin您好, 作为 附件的原理图和印刷电路板布局,请帮助检查并给出一些建议,tks!

    e2e.ti.com/.../2018.0822万_5F00_SCHEMATIC-DIAGRAM.pdfe2e.ti.com/.../PCB-LAYOUT_5F00_20180730.pdf</s>2018.073万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Darren:

    输出的布局看起来不错,他们使用的是什么电感器?

    客户是否已验证其放大器输入级的串扰? 运算放大器附近的布局似乎非常拥挤,中间没有太多的地面平面。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Darren:

    由于对此线程没有响应,我将关闭它。 我怀疑串扰来自输入放大器级。

    Justin