This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:在PBTL 1.1 模式下运行TAS5766M?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M, TAS5825M, TAS5782M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/711376/tas5766m-running-tas5766m-in-pbtl-1-1-mode

部件号:TAS5766M
主题中讨论的其他部件: TAS5825MTAS5782M

大家好,

我一直在查看规范和其他 各种论坛帖子,但至今未找到答案。

如何在1.1 PBTL模式下运行TAS5766M? 有几处提到了支持此操作的内部流程,但到目前为止,PPC3 GUI没有任何内容。
这方面是否有任何进展?

祝您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您所说的1.1 PBTL模式是什么意思? 您的意思是要使用两个TAS5766M器件,并且每一个器件都在PBTL模式下工作吗?

    我们仅为TAS5766M设计了立体声(2.0) SmartAmp流。 如果您仅使用一个TAS5766M器件来设计1.1 系统,则TAS5766M不适合。 我建议您看看TAS5782M和TAS5825M。 它们都有专用的1.1 流。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 TAS5782M看起来非常适合。