This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:TAS5731M和音频,具有两种采样率

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/710279/tas5731m-tas5731m-and-audio-with-two-kind-of-sample-rates

部件号:TAS5731M

TAS5731M 接收来自BLE模块的I2S信号,

音乐音频 采样率为44.1kHz

系统提示 在 BLE 模块中固化。它是8kHz。

现在,我只能 播放音乐,  无法播放系统提示。

除了ASRC之外,是否有任何方法可以将8kHz转换为44.1 kHz?  ASRC太贵。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo,

    设备应自动检测新的采样率。 播放系统提示时,其他时钟信号的质量如何?

    您能否在播放系统提示时向我们展示所有I2S信号的示波器图像?

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    稍后我们将提供I2S映像。 稍等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Adam

    此设备是否能自动检测新的采样率,并且位D7-D6将随采样率变化?
    我们认为它固定了寄存器值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo,

    是的,一旦采样率发生变化,寄存器就应该更新,这只是一个状态寄存器。

    此致,

    -Adam