This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:请求TAS2557 Rom模式设置

Guru**** 2524560 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/722925/tas2557-asking-for-the-tas2557-rom-mode-setting

部件号:TAS2557

大家好,

客户希望使用ROM模式进行评估。  

在运行ROM模式时,如何设置音量和静音功能?

巴西,

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    PPC3上的Device (设备)控制窗口控制TAS2557的所有功能。 实际上,您可以在此窗口中更改放大器增益。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose,

    我尝试先使用ROM模式1。

    然后我转到设备控制页面来控制放大器增益。但是音量没有变化。

    请您再次确认,或者告诉我我可能会错过什么?

    设备控制页

    谢谢!

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    首先,您需要在“测试测量”中加载/重新加载ROM模式1以保存更改,然后将这些功能修改到“设备”控件中。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    如果这对您有帮助,那么您可以验证它吗?
    如果其他客户遇到相同的问题,这将有助于他们解决此问题。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师