This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:GPIO2无信号输出

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/720681/tas5756m-gpio2-no-signal-output

部件号:TAS5756M

我们使用TAS5756M来设计2.1 系统,根据参考设计,GPIO2作为AEC数据输出,但我们没有从该引脚检测到任何数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您能否提供您的系统示意图? 我需要有关如何设置TAS5756M的更多详细信息。

    此致,

    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert,

    附加文件是我的原理图,我们已经将转储文件应用到TAS5756M。

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/6/TAS5756M_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户562.7407万:

    感谢您的示意图。 我需要知道的另一件事是,您是否确定将GPIO2编程为SDOUT?

    此致,

    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert,

    我需要对哪个寄存器进行编程以确保GPIO2是SDOUT?就像下图?什么是寄存器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,这张照片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    看起来你已经找到了!  

    此致,

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert,
    我应该为地址0x51?0.0001万或0.0111万或其他值选择哪个值?0x08和0x51除外,是否有其他地址需要配置?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户562.7407万:

    我相信会是0.0111万。

    此致,

    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert,
    当GPIO2用于AEC数据输出时,波形是什么样子?您可以提供一张示例图片吗?主板的波形看起来也很奇怪。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户562.7407万:

    很遗憾,我现在无法设置。 您是否仍无法从GPIO2引脚获得输出?

    此致,

    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert,
    GPIO2输出不是数字信号,您能告诉我需要设置的whitch寄存器吗?此值是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:
    EVM板具有GPIO2的输出,这是一个数字信号,但我转储配置文件并推入我的板中,GPIO2仍不输出任何数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户562.7407万:

    您是否能够通过放大器运行音频? 如果您不是,那么这就告诉我I2C通信线路上可能存在问题。

    此致,

    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert,
    是,我有,我可以使用配置文件来控制静音,但我认为我们不能编写配置文件来完全注册。是否有其他方法来查找问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert,
    我如何确保混合流已在运行?也许我只是将配置文件写入注册,但它不运行,当我写入完成时,声音消失了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户562.7407万:

    使用杂交血流软件时,您应该能够看到设备连接。

    那么,您确实听到了设备发出的声音,然后声音停止了吗?

    此致,


    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert,
    EVM板在停止时没有任何语音,运行时,我有一个快照配置文件,此配置文件对我自己的电路板没有任何影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert,
    感谢您最近的帮助,我已解决了这个问题,我错过了一些退出关闭的注册数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,用户562.7407万:

    我很高兴您能解决这个问题! 如果您有任何其他问题或疑问,请告知我们。

    此致,

    Robert Clifton