This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 扬声器安培建议

Guru**** 2588525 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3138D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/709582/speaker-amps-suggestion

主题中讨论的其他部件:TPA3138D2

您好,请为以下配置推荐扬声器放大器  

VCC输入 =5V

-立体声输出

5 W /通道 ,4Ω Ω 负载

-两个音频通道输出(输出应为立体声)  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreenidhi

    您是否正在寻找模拟音频输入,I2S,PWM?

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:

    其至音频放大器的差分模拟输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dhaval:
    对于2*5W输出功率和模拟输入应用,您可以使用TPA3138D2进行检查。 但您需要知道,使用5V电源时,无法在4欧姆负载下输出5W功率。 因此,您需要将电源电压升至至少7V,以确保输出信号未被夹住。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    感谢您提供信息。 我将检查该部件并进行更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    我研究 了TPA3138D2的数据表,它看起来不错,但问题在于我们的系统最大电压为+5伏。 我们无法使用BOOST。

    是否有任何其他功放具有5伏输入,每个通道5瓦输出? 具有内部升压调节器的放大器??

    如果AB类放大器通过5V输入电源为我们提供每通道5W的功率,我们也会感到舒适

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dhaval:
    线性输出范围取决于AB类和D类的电源电压和负载电阻 如果必须使用5V PVCC,也许您可以尝试使用低电阻扬声器(例如 3欧姆或更低)。 但是,在电阻负载较低的情况下,AMP效率也较低。 您需要注意输入信号幅值,并确保输出电流低于OC thr (2.5A@PVCC=5V)。
    此致,
    郑少文