This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:TLV320AIC3104 MCLK要求和条件

Guru**** 2439020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/707371/tlv320aic3104-tlv320aic3104-mclk-requirements-conditions

部件号:TLV320AIC3104

您好,

我有一些关于MCLK用于TLV320AIC1304的使用案例的问题,希望这也能解答TLV320AIC1300的一些疑问。

1. MCLK是否必须使用数字信号?

2.是否可以以模拟正弦波作为时钟输入进行泵送?

3.假设问题2有效,对整体绩效有何影响?

4.了解额定内部时钟源的额定频率为8MHz,MCLK的额定电压如何? 我们是否参考数字IO规格?

此致,

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo,

    您是否可以提供有关为什么要使用正弦波的更多信息?  如果编解码器在从属模式下运行 ,它也可以从BCLK派生时钟。完全不需要MCLK。

    请看 一下此时 钟配置的应用说明, 我假设如果MCLK是一个正弦波,它不会来自处理器, 如果您在从属模式下运行编解码器, 这可能是一个问题。  

    提供有关您的申请的更多信息,我们将从此处开始。

    此致,

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,
    当我查看数据表时,我注意到主时钟定义没有明确定义是否必须输入数字时钟。 是的,我们的一位客户假设他们可以为MCLK提供模拟正弦波,而不是从处理器获取。 我刚收到团队的更新,他们没有考虑不使用主时钟的解决方案。 希望这有助于感谢您。

    此致,
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo,

    如果AIC31xx设备在从属模式下使用,则三个主时钟源必须与I2S时钟同步。

    您的客户认为使用正弦波的优势是什么? 如果他们有主机处理器,他们可能有办法提供数字时钟,为什么不使用它呢?

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,
    我们的客户试图了解使用正弦波输入的含义,但我建议他们将所需的数字clk脉冲输入到MCLK。 假设如果是正弦波咔嗒输入,我会假设编解码器的操作可能会由于抖动而受到影响? 我希望我已经清楚地传达了MCLK对此设备的输入要求。

    此致,
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo,

    我预计抖动会是一个问题,但除此之外,如果MCLK与I2S时钟不同步,在从属模式下可能会出现一些非常严重的问题,正如我链接到的应用说明所示。

    此致,
    -Steve Wilson