This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:请求TAS2557采样速率支持

Guru**** 2532050 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/718459/tas2557-asking-for-the-tas2557-sampling-rate-support

部件号:TAS2557

大家好,
客户希望使用TAS2557支持96k采样率。 TAS2557 datashhet描述TAS2557可支持8k~96k的采样率。
客户如何将TAS2557设置为96k采样率? 有任何折价?


巴西,
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    我可以为您提供一份文档,其中介绍了如何使用不同的采样率配置TAS2557,但TAS2557使用ROM模式接受8 kHz到96 kHz的输入音频数据速率。 当扬声器保护系统正在运行时,最大采样速率限制为48 kHz。
    客户将使用哪种操作模式?

    此致
    Jose Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    我还没有收到你的回复。 我假定这可以回答你的问题。 如果不是,请在怀疑的情况下创建一个新帖子,因为这可能会由于超时而被锁定。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师