This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:推荐的电源设计

Guru**** 2439030 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/710877/tpa3255-recommended-power-supply-design

部件号:TPA3255

您好,

我不太精通高功率PSU设计。 我想充分利用TPA3255的功能(PBTL模式下为600W)。 此芯片是否有推荐的PSU设计? 我假设它的总功率接近1000瓦左右。 最后,我需要50V (PVDD,能够处理大部分电源),12V (中间电源)和+/-15V (前置放大器电源)。 我们非常感谢您的帮助。

谢谢!

Dean Woosley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dean,

    我们通常依靠散装电流保护罩来获得峰值电流,并且由于D类的效率,不需要1000W。 我会推荐几年前我们的600W设计。 我已将指南附在它上。

    或者,我们将这些用于演示:

    www.digikey.com/.../770.3848万

    输出可调整至50V,工作正常。

    GVDD和前置放大器电源电流低,可从主PVDD电源导出。 有关适当的LDO,请参阅我们的EVM设计:

    www.ti.com/.../slou441.pdf

    此致,

    -Adam