This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2552:不使用音频输入时是否需要AVDD

Guru**** 2514515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/710597/tas2552-is-avdd-required-when-no-audio-input-is-used

部件号:TAS2552

如果未使用音频输入且短接在一起,是否仍需要AVDD电源?

谢谢!

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Allan:

    欢迎使用e2e。
    音频输入是指模拟输入?
    即使只使用数字输入,也需要AVDD。 AVDD比设备内的模拟路径更能供电。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器