This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSP用于在Windows 10中为专业声音设计卸载音频处理

Guru**** 2448260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/723988/dsp-for-offloading-audio-processing-for-professional-sound-design-in-windows-10

祝你好。  我想 添加一些PCIe形式的DSP处理,以从我的CPU卸载音频处理。  我是一名业余音响设计师,在DAW中堆叠插件时,经常达到CPU (Windows 10,英特尔i7-4790K)限制。 我的研究表明C667x系列DSP可能是理想的。  是否有人知道具有DSP的成熟设置,以及音频接口(可能是Sheldon Instruments SI-MOD32xx或类似组件),我可以直接购买并安装/配置该接口,而无需大量试用和错误?  或者,我愿意聘请一名兼职工程师来帮助选择,装配,安装和配置零部件,只要我们能够制定出符合我预算的费用表。  非常感谢您的任何建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,James,看起来Sheldon Instruments实际上制造了一些基于C667x的模块。  您是否看过这些?  我没有任何关于它们的经验(我现在只知道它们存在了大约五分钟),所以无法说明它们的工作情况,但其中一个卡具有PCIe接口。  除此之外,我不知道有什么现成的东西。  我想输入数据将通过您与DAW使用的任何音频接口来提供,您只需通过PCIe将一些自定义处理卸载到C667x设备?  我想知道,因为您提到的另一个模块本身看起来像一个I/O板,而不是带有信号处理器的模块。

    我可以告诉您,C66x设备已用于一些高端音频信号处理产品,因此我认为您正在寻找正确的处理解决方案。  祝您好运!

    sheldoninstruments.com/.../