This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1789-Q1:I2C检测问题

Guru**** 2586605 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1789-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/710039/pcm1789-q1-i2c-detection-issue

部件号:PCM1789-Q1

大家好,

我们在 其中一个设计中使用DAC PCM1789-Q1。

我们在I2C模式下操作DAC,而我们在测试中发现 ,当尝试检测U-Boot上的设备时,它不响应(I2C上的nack)。

但在Kernal上,相同的I2C地址芯片应答具有正确的确认。

我们的主要目的是将DAC置于U-Boot级别的静音模式。 因此,如果在U-Boot级别上没有检测设备的方法。

是否有其他方法强制DAC进入静音模式,直到软件应用程序启动?

连接示意图以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak您好!

    AMUTEI针脚是硬件控制的静音。 您可以将其连接到硬件控制的输出引脚,并将其断言为低电平,直到检测到设备为止。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    我们尝试将AMUTEI针脚连接到低,但扬声器上仍有一些噪音,持续几秒钟。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很惊讶会有几秒钟的噪音-是什么硬件驱动扬声器? 一个很好的实验是将PCM的输出接地并查看您是否仍然听到噪音。 如果你这样做,我怀疑你需要为外部放大器实施一个启动程序。

    谢谢!
    保罗