This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:TPA6120A2电源

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/722204/tpa6120a2-tpa6120a2-power

部件号:TPA6120A2

TPA6120A能否通过一些技巧获得130dB SPL最大值? 我的耳机:32R阻抗,110dB / 1Vrms,功率:+/-12V。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    欢迎使用e2e。
    您是否有更具体的绩效目标? SPL是扬声器的灵敏度或从扬声器到特定距离的感知声音。
    TPA6120A2用于耳机应用,因此不存在与扬声器的实际距离。 您是否有另一个目标规格,如输出功率?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,伊凡。 感谢您的支持。

    是,无需距离(耳上)。 但获得的最大SPL为120 dB (32R耳塞扬声器,SPL 110dB/1kHz/1Vrms),带+/-12V电源。

    我想用TPA6120A2这样的强大集成解决方案来取代听力计(使用晶体管)的电流放大器。 我将尝试将额外的输出功率块与基于TPA6120A2的标准AB类电路串联。 你有建议吗?

    再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试过不同的收益? 如何获得最大SPL (输入信号电压,增益)?
    我假设由于扬声器规格为110dB 1kHz/1Vrms,您获得120dB,扬声器的电压比1Vrms略高?
    我认为使用+/-12V应该允许高于1Vrms的输出电压。 如果以前没有尝试过,也许可以增加放大器的增益。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我尝试了不同的收获。 我获得了125dB,800 mV输入电压和增益6V / V。在此之上,信号失真。
    我尝试使用TDE-39P耳塞扬声器(10R,灵敏度108dB SPL 1mW/1kHz),结果更差。 输入电压和增益相同。

    我一直在这里努力。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果音频在某个点失真,我认为它在电源电压下被夹住。
    然后我会尝试提高电源电压。 增加电源电压将增加输出信号的动态范围,使您可以在失真发生之前输出更高的电压振幅。 对于+/-15V的电源电压,您将获得大约12.5V至-12.2V的输出电压范围

    您在测试中获得的输出电压范围是多少? 您是否有这方面的记录?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,伊凡。

    一个问题:如果输入电压为1V,输出电压为1V (TPA6120A 1V/V增益),对吧? 还是不是? 负载16R。 你可以解释我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出由负载阻抗向下加载。 阻抗越低,输出电压驱动就越低。
    16欧姆负载是指定的最小值,因此它为器件输出提供更大的负载。 更高的负载(如600欧姆或1k欧姆)将提供1Vrms的线性输入与1Vrms的输出响应。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无底纹。 谢谢你,伊凡。