This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:TAS2557 cal命令参数问题

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/704535/tas2557-tas2557-cal-command-parameters-questions

部件号:TAS2557

客户报告称,一旦TPA2557中出现异常声音,他们就会执行"cal命令"。在"cal命令"中,客户在RMS_POW=0,T_LIMIT=0 和SPK校准失败时获得这3个异常参数。

问题:

1) RMS_POW和T_LIMIT参数指的是什么?

2)发生问题的情形是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    您能否详细解释客户面临的问题?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    我还没有收到你的回复。 我假设您能够解决您的问题。 如果不是,只需回答我提出的问题,或者如果由于超时而锁定,则创建新线程。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想将其标记为"已修复"。 当地专家帮我回答问题。

    谢谢。