This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6011A4:保护TPA6011A4

Guru**** 2504145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6011A4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/707634/tpa6011a4-protection-for-tpa6011a4

部件号:TPA6011A4

尊敬的各位先生:

我的客户询问了TPA6011A4的保护功能。

我在这款IC中找到了热保护。

因此,此设备是否具有针对负载短路,接地故障等的保护电路

请告诉我上述问题。

此致,

是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hasebe-san,

    我希望它具有上述(过流)保护。 但是我会仔细检查。
    我会在获得更多信息后通知您。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan San,

    感谢您的回复。

    我在等你下一个回复。

    此致,

    是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈塞伯-桑

    当输出端子之间或与GND或VDD之间发生短路时,此设备会减小输出驱动,因此它能够在最终短路情况下继续工作。 但是,当发生短路时,此设备不会关闭;它不会中断信号回放,只会减小输出驱动。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,伊凡,

    让我再次确认一下。

    您提到的"降低输出"行为与短期条件下Tj达到阈值时的热保护有关?

    如果没有,我想确定设备如何自行检测这些短路情况。

    感谢您的支持,

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Koh,

    这不应与热保护相关,因为这是一项即时措施,并且设备无需花费时间进行加热。
    详细了解保护方案可能需要一些时间,因为我们深入研究设备设计,因为它不是最近发布的设备。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,伊凡。
    我们需要脱机通话。

    此致,