请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/723677/pcm9211-mpio_c-register-settings
部件号:PCM9211你(们)好
希望就PCM9211寄存器的使用情况作出澄清。
特别针对端口组MPIO_C
当MPIO_C用作DIR标志输出或GPIO (寄存器6Fh)以外的功能时,例如AUXIN1或ADC等
应如何设置寄存器71h?
数据表中没有说明此注册表何时生效。 对于76h,77H和7Ah的寄存器,提到它仅在MPIO_C被分配为DIR标志输出或GPIO时才有效
谢谢。