This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5630:TI D类IC的电源

Guru**** 2448270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TAS5630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/723779/tas5630-power-supplies-for-tis-class-d-ics

部件号:TAS5630
主题中讨论的其他部件:TPA3255

您好,

我想测试TI的一些D类放大器IC,主要是TAS5630和TPA3255。 但我有点困惑,因为奇怪的电源要求。 需要51V单端电源和12V电源。 提到的"G类PurePath电源参考设计"似乎至少8年后仍可使用:

由于我目前没有能力设计新的低噪声SMPS电源,我想购买一个适合音频用途的电源。 但市场上的可用电源 是双电源,如果我使用一半,我只能获得额定功率的一半,这将是昂贵的,毫无意义的。

那么,这些IC要与哪些电源配合使用? 只有特定的细节? 是否有适合600W单色配置的参考设计? (400W-500W也可以)

谢谢,致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CAN,

    您所指的设计不是可以购买的最终产品。 尽管如此,设计文档现已发布,我最近在这里分享了它:


    对于演示中使用的EVM,我们通常使用类似Meanwell HEP系列耗材的产品:

    www.digikey.com/.../770.3849万

    它们具有低噪声,高功率,可调电压,并且非常坚固。

    我们的12V或类似栅极驱动电压通常通过LDO在板上产生,因为它的电流较低。

    此致,

    -Adam


    如果您的问题得到了回答,请单击"这解决了我的问题"按钮!