This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424L-Q1:TAS6424 POR警告

Guru**** 2435690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/709968/tas6424l-q1-tas6424-por-warning

部件号:TAS6424L-Q1

您好,

我们发现寄存器0x13位5为"1"表示发生VDD POR。

VDD POR是否可能是根本原因?

到目前为止,我们的VDD引脚电压约为3.5V。

可能的原因是VDD POR吗?

此致,
LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDD POR表示发生POR事件,可以低于两种情况:

    1.第一次初始开机POR,这是正常行为,只需在首次寄存器配置期间清除它。

    2. POR在正常工作期间发生。这意味着VDD电源可能发生错误,某些寄存器可能不正确,主机处理器需要重新配置所有寄存器。

    迪伦