This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:意外的波形输出

Guru**** 2448230 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5754MDCAEVM, TAS5754M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/722995/tas5754m-unexpected-waveform-output

部件号:TAS5754M

我想验证德州仪器(TI) D类EVM (TAS5754MDCAEVM)的输出功率
连接4欧姆测试负载和24V 5A电源后,我在LC输出滤波器后面获得以下波形(请参阅附件)

如果我将输出降低到<1V,则输出就是我所期望的(两个相位正弦)
但是,当增大音量时,单个输出(黄色/蓝色,+/-)开始失真,但差分信号(紫色)似乎正常。
这是个问题吗? 我的测量是否不正确? 我的扬声器似乎无法听到剪辑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jesse:

    您所观察到的似乎是失真。 但是,输出失真会相互抵消,产生干净的差分信号。

    根据振荡Y轴刻度,您似乎每个输出的电压接近10Vpp? 当输出开始膨胀时,这是否正确?

    您能否向我详细介绍您的系统配置和增益设置?


    谢谢!

    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在标准配置中使用TAS5754M EVM:768khz,20dB。 电源为24V 5A,负载为4欧姆电阻
    我正在使用杂交血流4测量单声道输出。

    从我记忆中,单个输出在1Vpp时开始失真,差分信号在13Vpp时
    如果您需要准确的号码,我可以在星期一验证。

    原因可能是什么? 我是否在某处丢失了设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jesse:

    实际上,您所看到的是完全期待的。 我还测试了您的设置以进行验证。

    此致,

    Robert Clifton