This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:输出LPF

Guru**** 2572885 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/723855/pcm1754-output-lpf

部件号:PCM1754

您好,

在PCM1754数据表中,建议使用连接到输出引脚的LPF。 我的问题是:爱国阵线必须吗? 如果我想制作成本降低版本,我是否可以省略LPF?

谢谢。

Kevin Xiong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kevin San,

    如果您的应用程序可以接受带外噪音级别,则可以应用CR被动后LPF,因此请参阅应用说明。

    http://www.ti.com/lit/an/slea048/slea048.pdf

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    Sato-San的链接非常适用于此情况。 我至少建议使用无源RC滤波器。

    谢谢!
    保罗