This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770:TAS2770 Areg和DREG电压电平问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/723375/tas2770-question-of-tas2770-areg-and-dreg-voltage-levels

部件号:TAS2770

您好,先生:

请告知TAS2770的Areg (D5)和DREG (D1)的电压电平。 客户需要这些规格来选择去耦合盖。

谢谢 ,此致,

陈耀恩
2018年29月08日  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    自动调节引脚接近5V,这是栅极驱动电压调节器输出。
    挖掘接近1.5V,这是源自AVDD的调节器输出。

    您也可以遵循EVM去耦电容器值。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议,Ivan。 请将此规格添加到TAS2770数据表中吗?...Wayne Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    小组将检查此规格添加。
    客户项目发布是否需要此信息? 我想知道你是否有时间安排,并尝试与之保持一致。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器