This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:DSP/潮湿的设置

Guru**** 2552140 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/720881/tas5825m-settings-of-dsp-damp

部件号:TAS5825M

您好,

 我有一个关于设置AMP/DSP的方法的问题。

[正常流程]

 确定 设置后,将其输出为.cfg文件-->打开电源后通过I2C发送代码(初始设置)

*约  有2000 行寄存器作为  初始设置发送。(附件文件)

问:   在向 DSP发送代码时,是否需要一些分段? (例如:#SRC Script <-intervel __ms->#Tuning coeffs,....)  

 e2e.ti.com/.../Dump-data_5F00_for-LR.txt

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的i2c时钟速度是多少? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当前时钟速度为100KHz。 现在尝试将其更改为400kHz,但从硬件的角度来看,存在一些问题。

    q)什么是DRC设置的寄存器。 当我们更改设置时,Eachtime需要发送整个(2000行)设置。


    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helly Andy,

     我的查询是否有任何更新?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们现在正在更新应用程序报告"TAS5825M Process Flows"。 在新版本中,您将找到这些DRC设置的寄存器映射。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
    当前文档只具有流程,而更新寄存器地图的目标是什么? 因为我们真的没有太多时间。

    Udeni
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您现在使用的是哪种流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../litabsmultiplefilelist.tsp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

     请告诉我,对于DRC设置寄存器映射,我应该以下哪一个文档?

    Udeni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我之前提到的, 我们正在更新应用程序报告"TAS5825M Process Flows (TAS5825M流程)"。 新修订版将于8月31日前在TI.com上提供。 如果您不能再等几天,请告诉我您现在在PPC3中使用的是哪个流程。

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LR_5F00_SW_5F00_AMP-settings.zipAttached设置当前用于 LR和SW。 有时,当DUT电源接通DRC值(扬声器输出)不同时。 有时候还可以 是否可以通过向AMP发送代码失败(I2C错误等)来实现这种情况?  您建议将大约2000个代码发送至AMP吗?  制作一些斜面...等等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下载系统中的配置之前,时钟(BCLK和LRCLK)是否正在运行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,当通电时钟 从位于TI AMP上的DSP输出时。

     我们能否从AMP获取下载完成状态? 如果是,我们可以在下载时停止amp的时钟输入。

    Udeni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我应该更正我之前的回复。 下载配置时无时钟。
    是否需要时钟(LRCK? 或BCLK? 或两者?) 要正常工作?