This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC32:DAC鸣音或音调

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC32, TLV320DAC3203, TLV320DAC3101, TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/707967/tlv320dac32-dac-beeps-or-tones

部件号:TLV320DAC32
主题中讨论的其他部件:TLV320DAC3101TLV320DAC3100

您好,

我的客户正在寻找一种类似于TLV320DAC32的解决方案,该解决方案具有缓冲存储器,客户可以预加载声音(咔哒声,蜂鸣声,按0.1 顺序加载到1秒长),而无需依赖来自MCU的精确实时流式传输。  您能帮我推荐一下吗?

详情如下:
现在,它们从MCU向放大器进行PWM。  问题在于PWM质量不是很高,因此他们正在考虑可能的DAC +放大器解决方案。 一个可能的问题是,他们可能无法正确运行I2S音频流,而MCU中正在进行其他较高优先级的线程。  也许另一种解决方案是具有8位并行输入的DAC或DAC+Amp,而不是I2S?  

我看过 TLV320AIC3100和TLV320AIC1110蜂鸣声或音调Wiki 文章,但客户对低成本器件感兴趣。  期待您的推荐。

谢谢!
Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chuchen,

    我们的器件具有蜂鸣器发生器,它们是TLV320DAC3100,TLV320DAC3101和TLV320DAC3203。 其中是否有任何一项符合其预算?
    我们的音频转换器仅支持PCM数据作为数字接口的输入(I2S,RJF,LJF,DSP)。 也许数据转换器DAC可以处理并行总线数据。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    谢谢,我已将您的建议传达给客户。 会让您了解他们的反馈。

    -楚陈
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chuchen,

    请在收到客户反馈时回复此帖子。 如果此帖子因超时而被锁定,请启动与此帖子相关的新帖子。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器