This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2017D2:输出电流在相同的输入信号电平下增加

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2017D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/706055/tpa2017d2-output-current-increases-at-the-same-input-signal-level

部件号:TPA2017D2

大家好,

我的客户发现扬声器端子的输出电流在相同的输入电平下增加。 (波形中圈出的区域)

我将通过私人邮件向您发送原理图和波形。

客户禁用了AGC,因此可能与此无关。

请帮助调查此问题。

谢谢!  

徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roy,

    正确,如果输入信号电平增加,则输出电平也应增加。 由于AGC已禁用,因此输出信号将不受限制。
    我注意到了一些细节。 他们只使用一个输入通道和一个输出通道,因此他们可以在其应用中使用另一个单声道音频放大器,AGC引脚连接到Vdd,所以您确定他们不使用AGC吗?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose,

    我们想在这里找出的问题是输出信号电平增加,而输入信号电平没有增加。

    您是否在其他情况下看到过这种情况? 请建议我们可以执行哪些测试/修改来解决问题。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    示意图显示AGC1和AGC2引脚已连接,这将激活AGC,限幅器,压缩和噪声门功能。 然后,这说明了设备的行为。 这些引脚应接地,以便停用AGC。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose,

    我们对电路板进行了返工,并将AGC1和AGC2接地。 但是,我们仍然观察到以下波形中所示的相同现象。

    (CH2 =输入信号,CH4 =输出电压)

    现在,此问题随机发生(目前大约有20个问题中的4个)。 最棘手的部分是,在正常电路板上,即使启用AGC,输出电压也保持不变。

    在异常主板上,即使禁用AGC (如以上波形所示),也会出现相同的问题。

    另一个问题是,TPA2017D2的Vcc仅在有音频输入时打开(在输入信号前几毫秒)。

    您认为这可能是质量问题吗?  

    谢谢!

    徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roy,

    不建议使用此条件。 发送音频输入之前,应打开TPA2017D2。 TPA2017D2的启动时间为5毫秒之后,您应发送音频输入。
    正如我之前提到的,如果您只使用一个输出通道,我建议您使用单声道音频放大器。

    此致
    Jose Luis Figueroa
    音频应用工程师