This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M: TAS5756是否可以在-30C上工作?

Guru**** 2538730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/709956/tas5756m-can-tas5756-work-on--30c

部件号:TAS5756M

大家好,

 我的客户想在其新音频产品中使用TAS5756。 但其客户提供的AMP规格是-30C~85C,我们的Ta规格是-25~85C。 TAS5756能否在-30C条件下工作?

此致,

Gary Teng说

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gary:

    遗憾的是,如果数据表规定设备的温度为-25C,则我们不建议使用低于该温度的设备。

    此致,

    Robert Clifton