请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5733L 工具/软件:Linux
您好,
当我尝试在0x07 (主卷寄存器)寄存器上写入时,我正在使用5733 l Amp来实现卷表,下面是这样的
0x0000 24.000
0x0001 23.875
... (0.125 dB步长)
0x03FE–103.750
0x03FF静音
此表。我的扬声器输出即使在5 db以上也会停止。我们是否还需要在其他寄存器上写入此表。因此我可以实施音量表。请建议这样做
如果您可以提供,示例将更有帮助。
谢谢!
Nikhil