This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:开机顺序

Guru**** 2448170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3111D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/723401/tpa3111d1-power-up-sequence

部件号:TPA3111D1

您好E2E:

TPA3111D1是否对PVCC和AVCC通电顺序进行了调节?
我希望将每个电源分开。

此致,
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Acguy:
    AVCC和PVCC使用相同的电源,AVCC和PVCC之间的小型去耦电阻器可用于保持高电压
    来自进入线性输入放大器的频率,D类噪声。 这在数据表的第9节中提到。
    请注意,引脚14 AVCC需要与PVCC串联,并与100k Ω 电阻器相连。 这将在数据表的7.3 1部分中介绍。
    此致,
    郑少文