This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3220:用于TPA3220的串联电阻器(3.3ohm) GVDD至AVDD

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/723242/tpa3220-series-connected-resister-3-3ohm-gvdd-to-avdd-for-tpa3220

部件号:TPA3220

尊敬的各位先生:

我的客户向我们询问了TPA3220的串联电阻器(3.3ohm) GVDD到AVDD的情况。

此电阻器的连接位置在数据表和EVM电路图中有所不同。

我检查了相同类型的数据表和EVM电路图。
在数据表中,3.3 欧姆连接在外部5 V和GVDD之间。
但是,在EVM中,3.3 ohm (R75)连接在GVDD和AVDD之间。
TPA 3221也是如此。

请告诉我哪个数据表或EVM是正确的。

此致,

是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈塞伯-桑

    两种配置均有效。 请参阅DS章节9.3。1 这说明有两种配置。 GVDD和AVDD必须始终为5V。 如果使用器件的内部5V LDO模式,则PVDD必须>7V,AVDD将通过3.3ohm电阻器向GVDD提供5V电压。 如果不使用内部LDO,则AVDD和GVDD通过相同的3.3欧姆电阻器从外部提供。

    您将在EVM上看到,我们可以为GVDD/AVDD提供外部5V电压,或者如果外部没有提供5V电压,则AVDD可以为GVDD提供5V电压(如果PVDD大于7V)。

    此致,

    -Adam


    如果您的问题得到了回答,请单击"这解决了我的问题"按钮!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Adam-San:

    感谢您的回复。

    我理解你的评论。

    我无意中没有意识到数据表描述。

    我会向我的客户解释这条评论。

    此致,

    是。哈塞伯