This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:Lor端口DC级别问题。

Guru**** 2446660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/723262/tlv320aic3204-lor-port-dc-level-questions

部件号:TLV320AIC3204

各位专家,您好!

我正在寻找改变Lor (行输出右) DC电平的方法。

我可以 更改此端口的DC级别吗?

如果可能,请告诉我如何操作。

此致,

杰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jay,

    通过配置第1页,寄存器10,D(3),可以将线路输出驱动器的直流电压配置为模拟输入共模电压或1.65V。 模拟输入共模电压可以是0.9V或0.75V,并通过第1页,寄存器10,D(6)进行配置。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师