This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352上的I2S

Guru**** 2435640 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/707432/i2s-on-cc1352

主题中讨论的其他部件:CC1352P

您好,

我正在尝试创建一个简单的项目,从闪存读取PCM数据并将其发送到连接的I2S  放大器(并从那里发送到加速器)

SDK I2S驱动程序支持/记录不当,我无法使其正常工作。

如果能有一个样品,将不胜感激。

10倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eitan,

    您使用的是哪个SimpleLink CC13x2 SDK版本?

    此外,您是否还了解了SimpleLink CC13x2 SDK中的i2ctmp007示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这个例子是针对i2c温度读卡器的。 我所说的是I2S上的音频。
    我在CC1352p上工作,SDK: 2_10_00_48
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的坏处是,我对帖子的跳过太快了。

    这是否值得关注?

    github.com/.../i2secho
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    10x,

    我能够创建一个工作模块,通过cc1352p板上的I2S发送音频。

    最有用的代码是PDM驱动程序,虽然它不是I2S,它是麦克风,而不是扬声器,  

    I2S的初始化方式帮助我确定了在我的项目中要做什么。

    Eian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我也在尝试将CC1352lp上的I2S与外置MEMS麦克风配合使用,您的线程对我来说非常有价值。 Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在本例中,您似乎使用了I2SCC26XX.C而不是PDMCC26XX.C,PDMCC26XX.C (SDK PDM文件夹中的驱动程序文件)是否有任何问题? 我使用的是这些文件,但它们不起作用。

    这是因为PDMCC26XX.C用于单声道麦克风,而I2SCC26XX.C用于立体声? 您是否有使用PDMCC26XX.C驱动程序文件在CC26X2/CC13X2上进行音频采样的示例?  

    另外,我可以在CC1352上使用CC3200AUDIOBOOST吗? CC1352和CC2652之间是否存在I/O排列差异?

    提前非常感谢