This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:TAS3251问题

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/723501/tas3251-tas3251-issue

部件号:TAS3251

尊敬的先生:

您是否愿意帮助澄清以下TAS3251的问题?

问题:

  1. 三种行为的发生条件是什么?   温度是多少?   它降低多少电压?   它的电流更高多少?
    1. CLICK_OTW引脚变低
    2. CLICK_OTW引脚切换
    3. 故障变为低电平     

2.我们发现,U4比其他产品更容易出现夹扣问题,您是否曾经尝试过单输出,然后安装C17/C18,它是稳定的,没有任何问题,如热原因夹扣?  

3.由于BST_C和OUT_C上没有输出,因此我想问一下是否删除C17/C18/R200/R201,您对此配置有何顾虑吗?  是否有副作用?

 

谢谢,Ian。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ian:

    问题:
    1. 三种行为的发生条件是什么? 温度是多少? 它降低多少电压? 它的电流更高多少?
    答 CLICK_OTW引脚变低
    JB:这意味着零件处于温度过高警告状态,结温高于125C。 零件将在150C时关闭。
    B. CLICK_OTW引脚切换
    JB:这是剪辑前警告或剪辑。 这意味着设备将在裁剪发生之前(输出电压接近PVDD限制)或在输出已裁剪时切换CLING_OTW。
    C. 故障变为低电平
    JB:设备已关闭输出。

    二. 我发现U4比其他产品更容易出现夹子问题,您是否曾经尝试过单输出,而不是安装C17/C18,它是稳定的,没有任何问题,如热原因夹具?
    JB:我们不建议在所有4个输出上都没有BST盖的情况下操作设备。 我认为这部分最好的例子是将其放入预滤器PBTL中。 这需要将INC和IND输入直接接地,并将模式引脚设置为1。 这将使您不必为CD输出花费另一个LC套件的成本,并使设备保持正常运行。 您还可以从降低输出FET上的RDSon中获益,从而获得更好的热性能。

    3. 由于BST_C和OUT_C上没有输出,因此我想问一下是否删除C17/C18/R200/R201,您对此配置有何顾虑吗? 是否有副作用?
    JB:如果您要继续使用仅具有输出上的BAST盖的器件,则应使用电容器将INC和IND引脚连接至接地。 如果尚未设置,则应将DAC的右侧输出设为静音。

    Justin