This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:TAS2557 Vsense引脚断开或断开的问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/709424/tas2557-questions-for-tas2557-vsense-pins-disconnection-or-broken

部件号:TAS2557

各位专家,您好!

我们的客户正在使用TAS2557,希望了解在实际使用情况下,如果Vsense引脚断开或断开,会出现什么问题或声音,您可以帮助检查吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jacky:

    设备是否运行扬声器保护算法并播放音频? 如果检测引脚在设备运行算法时断开连接,则会出现问题。 设备将丢失扬声器的反馈,因此可能会失去控制,因为没有实际的处理参考。
    这只是为了安全检查吗? 我假设客户想知道如果发生事故并且感测针脚断开,会发生什么情况,对吗?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:
    感谢确认。 是的,客户只是想知道此用例将会发生什么情况。