This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3108:音频编码器IC应用程序

Guru**** 2381920 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3108
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/709409/tas3108-audio-encoder-ic-application

部件号:TAS3108

您好!

我是Lydia,是新竹台湾办事处的新销售实习生。

我有一位客户请求一个音频编码器IC,它能够支持四路输入(4*DMIC),
输出可能是 I2S或USB或SoC的其他接口。

我不知道是否有任何解决办法。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lydia:

    此设备不受支持。 有关详细信息,请查看以下提示:

    e2e.ti.com/.../51.6579万
    e2e.ti.com/.../46.5811万

    此致,
    Pavel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pavel,

    感谢您的回复。
    由于TAS3108不受支持,您是否对我们的应用有任何建议?
    我们需要一个能够支持四路输入(4*DMIC)的音频编码器IC,
    输出可能是I2S或USB或SoC的其他接口。
    是否有任何推荐用于此应用的IC?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lydia,

    我建议您在我们的Audio e2e论坛中打开新的e2e主题,链接如下。

    e2e.ti.com/.../64

    此致,
    Pavel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还不错! 谢谢你,Pavel!