This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3132D2:PBTL模式中的自举电容器要求

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/709693/tpa3132d2-bootstrap-capacitor-requirements-in-pbtl-mode

部件号:TPA3132D2

Shawn您好!

如果我们在PBTL中运行,并且每个并联输出使用一个电容,我们可以承受的最小电容是多少?   您提到需要470 nF。   我们可以使用330 nF逃离吗?

谢谢!

SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sal,
    考虑到我们正在沟通offine,您能否帮助在E2E论坛中结束此问题? 谢谢!
    此致,
    郑少文