This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751MEVM:TAS5751M

Guru**** 2511975 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5751M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/709646/tas5751mevm-tas5751m

部件号:TAS5751MEVM
在Thread:TAS5751M中讨论的其它部件

您好E2E社区

我叫Moe,目前我正在做一个音频设计,它涉及“TAS5751M”音频放大器。

我的问题是,当我使用评估板和Pure Pathe控制台时,PPC会初始化放大器,并将大量.inc文件和值加载到放大器,如果没有此过程,我将无法将放大器作为独立的音频放大器运行。

是否有方法使其自启动? 或者,我是否需要将这些参数存储在EEPROM中,并每次将它们转储到放大器? 如果是,我需要准备哪些参数才能写入EEPROM?

我意识到有一个MSP430微处理器可以将这些参数写入放大器。

请提供建议。

谢谢你  

教育部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moe,您好!
    如您所述,在初始化过程中有许多寄存器写入操作,但其中一些操作用于主板中的其它部件,而不是TAS5751M AMP。
    在您的主板上,每次开机时都需要由MCU配置AMP。 因此,您认为AMP配置代码必须存储在某个位置是正确的。 通过PPC GUI和EVM生成和转储配置文件非常简单。 请参阅EVM用户指南中的3.8 部分: www.ti.com/.../slou440.pdf
    此致,
    郑少文