请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/709646/tas5751mevm-tas5751m
部件号:TAS5751MEVM在Thread:TAS5751M中讨论的其它部件
您好E2E社区
我叫Moe,目前我正在做一个音频设计,它涉及“TAS5751M”音频放大器。
我的问题是,当我使用评估板和Pure Pathe控制台时,PPC会初始化放大器,并将大量.inc文件和值加载到放大器,如果没有此过程,我将无法将放大器作为独立的音频放大器运行。
是否有方法使其自启动? 或者,我是否需要将这些参数存储在EEPROM中,并每次将它们转储到放大器? 如果是,我需要准备哪些参数才能写入EEPROM?
我意识到有一个MSP430微处理器可以将这些参数写入放大器。
请提供建议。
谢谢你
教育部