This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1662-Q1:P2P稀释以取代NJM4558M

Guru**** 2502425 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1662-Q1, INA1650-Q1, LM2904-Q1, LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/730502/opa1662-q1-p2p-sulution-to-replace-njm4558m

部件号:OPA1662-Q1
主题中讨论的其他部件: INA1650-Q1LM2904-Q1LM2904

大家好,

我们是否有P2P自动分级解决方案来取代NJM4558M?

如果我们有自动级音频运算放大器可以将单端输入信号转换为差动输出?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fery:

    我建议使用OPA1662-Q1。 这里的一个问题是,如果客户使用NJM4558的'M'变体,NJR将其称为DMP-8封装,这是我们提供OPA1662-Q1的SOIC的更广泛版本。 根据客户的PCB布局,可能可以直接替换OPA1662-Q1,但此交换可能需要更改客户设计中的封装尺寸。 如果客户使用NJM4558的'E'型,则它是SOIC封装,可直接替换。

    对于单端到差动转换,我们拥有的最接近的汽车认证解决方案是使用汽车认证的运算放大器(如OPA1662-Q1)来实施模拟 工程师电路说明书第86页所示的单端到差动转换器电路。 或使用INA1650-Q1配置,如 INA1650数据表的图62所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我们尚未收到您的回复,因此我们假设您的问题已得到解答。 如果您需要更多帮助,只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    我们已经与客户进行了双重检查,他们使用的是NJM4558E,带有SOP8封装,LM2904-Q1应该是带有NJM4558E的P2P。

    请您帮助检查以下SCH,客户打算使用LM2904-Q1将单端音频信号转换为差分输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fery:

    LM2904输出上有0欧姆电阻器和1nF电容器,我怀疑这个电路不稳定。 如果客户需要1nF电容器来保护EMI或增加滤波,我建议将R1023和R1024替换为10-100欧姆电阻器。  

    按照所绘制的内容,此电路不会按预期工作。 现在,LM2904的通道1将尝试输出0伏电压,因为其输入端(针脚3处)的直流偏压连接至GND。 这反过来会导致运算放大器的通道2撞击其正极轨。 这可以通过将R1002连接到AVAS_OP_VREF而不是GND来解决。  

    我不清楚R1001在这条赛道中的用途。 如果它位于C870和R1002之间,它将调整单端到差动转换的增益,使差动输出电压等于AVAS_AUDIO处的电压。 按照现在的绘制方式,R1001将与U110的输入电容相互作用,以产生额外的低通滤波器(尽管在更高频率下输出)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fery:

    我同意亚历山大的看法,你的方案中有一些错误。 我会这样做:

    e2e.ti.com/.../fery.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    这是否解决了客户的问题? 如果不是这样,只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Goeke,您好!

    此TT的后续问题,客户使用下面的电路作为参考,将单端信号转换为差分信号。

    但在下面的电路上,输出信号电平等于输入信号电平。 我们想知道如何配置以下输出和输入的增益? 或者我们有其它解决方案将单端信号转换为差分信号,同时放大信号?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fery:

    我建议将以下电路作为起点:

    为了提供增益,必须将U1配置为同相放大器。 但是,要在U1的输出中保持正确的直流偏压,必须将C3添加到反馈网络中。 这将分离直流和低频的反馈网络,确保直流增益是统一的。 在此示例中,R4和R5为输入信号创建~5x的交流增益,从而在差动输出处产生10倍的增益。  

    由于R4和C3相互作用,在运算放大器增益中创建高通角,在本例中约为1.5Hz。 对R4的更改将影响此切断频率。 交流模拟表明,该设计提供20dB的增益,从~17Hz到~30kHz,平坦到0.1dB范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    这是否解决了问题? 如果不是,则发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis